主题中讨论的其他器件:PGA450Q1EVM、 TIDA-00151
您好!
我正在尝试使用 PGA450q1EVM 插座对原始的 PGA450q1器件进行 OTP 编程。
加载 hex 文件后、验证成功。 当我单击"Check OTP Status"时、响应始终为:"Programmed to jump to DEVRAM"。
请提供建议、
Eyal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用 PGA450q1EVM 插座对原始的 PGA450q1器件进行 OTP 编程。
加载 hex 文件后、验证成功。 当我单击"Check OTP Status"时、响应始终为:"Programmed to jump to DEVRAM"。
请提供建议、
Eyal
只需清除-我尝试加载的十六进制文件是根据随附的 PDF 进行配置的。
e2e.ti.com/.../Keil-uVision-Settings-for-DEVRAM-or-OTP-Memory.pdf
您好、Akeem、感谢您的回答。
请查找所附项目。
我们使用演示 UART 固件(OTP)的输出-我们没有做任何更改。
我们还尝试了预编译 的十六进 制文件:PGA450-Q1_TIDA-00151_Rev2_7_OTP-UART.hex、该文件也位于项目文件夹中。
请注意、我们尝试在 EVM-S 上检查 PGA450q1的状态(使用 TI GER 板)、应对其进行 OTP 编程、但得到相同的响应-"编程为跳转到 DEVRAM"。
谢谢!
Eyal
您好、Eyal、
我已经检查了项目的 BL51定位选项和所附文件中的 startup.a51文件;这两个文件似乎都已针对 OTP 编程进行了正确配置。 对 OTP 存储器进行编程时、是否还提供 VPROG_OTP 引脚上所需的8V 电源? 由于您在 EVM 上使用插座、OTP 插座编程器需要安装 VPWR:VOTP 跳线。
请确认您已按照数据表"7.3.15.2 OTP 程序存储器"部分的 OTP 存储器编程序列中的五个步骤操作:
以下是 OTP 存储器编程过程:
上电后、将 VPROG_OTP 引脚设置为8V
2.通过 SPI 发送 OTP 写入命令。
μs 完成 OTP 编程过程、CS 引脚至少设置为高电平100 μ s。 在 OTP 编程过程中、不要对 OTP 执行任何 SPI 写入操作。
4.重复步骤2和3、直到所有所需的 OTP 地址都已编程。
5.在 PGA450-Q1器件断电之前、断开 VPROG_OTP 引脚的8V 电源。
请注意、当使用 GUI 对器件进行编程时、会自动处理步骤2-4。 您只负责将8V 电源连接到 VPROG_OTP 引脚并断开其连接。
您可以通过直接读取 OTP 存储器来手动检查器件是否被编程为跳转至 DEVRAM。 在 OTP 控件页面的十六进制地址框中、键入以下值、然后单击 Read Selected 按钮以查看数据值。 如果器件被真正编程为跳转到 DEVRAM、那么长跳转无条件将在 OTP 中显示为:
ADDR:0x0000 =数据:0x02
0x0001 = 0x20
0x0002 = 0x00
其中、第一个地址(0x0000)将包含 LGMP 的十六进制代码、第二个和第三个地址(0x0001-0x0002)将组合的16位地址包含到 DEVRAM 的开头(位于地址0x2000)。
我要附加旧版本的 UART OTP 代码、您也可以尝试。
e2e.ti.com/.../PGA450Q1EVMSUARTDemo_2D00_2.6_2D00_windows_2D00_installer.exe.zip
遗憾的是、我目前不在办公室、因此在本周结束之前、我将无法尝试使用 OTP 套接字程序。
尊敬的 Akeem:
更新:
我尝试执行上述每一个步骤、并获得相同的结果。
我还尝试加载您在此处发送的旧版本 UART 演示固件、并获取结果。
在所有情况下、第一个 OTP 地址(0x0000)= 02。 我还注意到 EVM-S 上加载的 OTP FW 应根据其 DS 进行 OTP 编程、而 DEV RAM 的地址为0x0000时的值为"02"(此外、当我单击"检查 OTP 状态"按钮时、状态为"编程为跳转到 DEVRAM")。
请查找旧 OTP UART 演示固件前4个地址值的附加屏幕短路。 e2e.ti.com/.../old-OTP-FW-address.zip
您好、Eyal、
正确的做法是、EVM-S 附带的 PGA450单元应编程到 OTP。
我将向您发送先前版本的 GUI。 请使用此版本(1.50.1)检查 OTP 状态以进行比较。
e2e.ti.com/.../PGA450Q1EVMGUI_2D00_1.50.1_2D00_windows_2D00_installer.exe.zip
检查 OTP 是否已真正编程到 OTP 的还有另外两种方法:
1) 1)首次为 OTP 器 件上电时、您应该能够发送《PGA450Q1EVM-S 用户指南》"2.3 UART 命令列表"部分中讨论的 UART 命令、并从 PGA450接收响应。
2) 2)读出完整的 OTP 存储器空间。 如果前三个以上的寄存器地址包含非0x00值、则 OTP 存储器已正确写入。 这可能是跳转命令将代码重定向到从 DEVRAM 运行的问题。 GUI 屏幕快照指示代码应从 OTP 运行、因为地址0x0001-0x0002处的值显示值0x0D49、该值将长时间跳转到 OTP 存储器中的另一个位置。 您能否从 OTP 地址0x0D49及以上读取一些 OTP 值以检查它是否为非0x00?
我仍然不在办公室、但返回后将使用 OTP 设备验证此问题。 我们通常在将 DEVRAM 和 OTP 版本加载到 Web 之前验证它们是否按预期工作。 最新的 GUI 版本可能会错误地报告 OTP 状态。
尊敬的 Akeem:
我尝试过较旧的 UI 版本、但结果相同。
我们正在尝试在定制板上加载 EVM-S OTP 版本。
当我们从 EVM-S 中取出 PGA450q1并将其焊接到电路板中时、一切工作正常、但当尝试在原始 PGA 上加载 OTP 固件时、UART 不工作。
我们可以看到 TX (从 CPU 端)数据进入 PGA450q1 RX 引脚、但 PGA450q1没有响应。
除了将 UART 演示 OTP 固件加载到我们原始的 PGA450q1中、我们还需要其他什么吗?
谢谢、
Eyal
您好、Eyal、
我将回顾 UART 演示的 OTP 版本、以确保主器件的预期命令条目没有错误。 您是否尝试运行了 DEVRAM 版本的 UART 演示? 您是否能够成功运行 DEVRAM UART 演示、但无法运行 OTP 版本的演示?
同时、我提高了 PGA450-Q1 GUI 确定 OTP 是编程为从 OTP 运行还是长时间跳转到 DEVRAM 的能力。 尝试附加的 GUI 版本以检查 OTP 状态。 它应更好地匹配我手头上的 OTP 和 DEVRAM 单元上测试的状态。 请在 zip 文件中找到随附的 GUI 预发布版本1.50.3:
e2e.ti.com/.../PGA450Q1EVM-GUI-1.50.3-_2800_Pre_2900_.exe.zip
Akeem、
我使用编程的 PGAQ1检查了新的 GUI、它指示 OTP 已编程。
现在我们感到困惑。 我们有一个与 EVM-S 上相同的 PGAQ1 我们从 EVM-S 中获取的 PGAQ1和焊接到定制板的效果良好、但当我们尝试通过编程与 PGAQ1进行通信时、UART 不响应。
为了与 PGAQ1通信、我们是否需要配置其他设置(EEPROM 或 ESFR 寄存器、尽管我们知道 FW 应处理这些配置)? 我们希望定制板的工作方式与 EVM-S 完全相同
请告知、
Eyal