主题中讨论的其他器件:IWR1443
***** 米歇尔·刘慧卿的消息****
尊敬的 Michelle:
这是为了再次在液位传感器应用中寻求您的帮助。 您在胎面 水平传感器方面为我提供了很多帮助:如何从电路板中获得水平值
因此,我将继续得到你的支持。
目前、如上面提到的胎面中所述、我可以通过终端与电路板通信、并逐行加载配置文件、然后使用命令"SensorStart"运行测量。
从这一点开始、我有关于 IWR1443升压的液位传感器应用的一些问题:
1)操作:我注意到传感器在几秒钟内接近正确的测量值、然后保持稳定。 我想知道为什么会出现这种行为? 简单地说、什么是达到雷达和目标之间距离的正确值的过程、但足够详细? 感谢您考虑第一个奇怪的问题。
2)端口:目前、我可以使用 XDS 驱动程序生成的两个 COM 端口(数据和 CFG)与电路板通信、对吧? 但是、如果我要使用真正的 COM 端口(无 USB)或不使用驱动程序与电路板通信、这是可行的吗? 我该怎么做?
3)配置文件:我在毫米波工业工具箱(文件:profile2de.txt 和 profile2db.txt)中用于长达3米的测量、它们运行良好。 但是、我注意到 TI Resource Explorer (http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FmmWave%20Training%2FChirp%20Database%2F100meter%20Optimized%20Level%20Sensing%20Field%20Transmitter)中有一个线性调频脉冲数据库、可以将范围扩展到100米!
关于这一点、我有一些子问题:
3.1) 当100M-ConfigFile 显示在毫米波传感估算器(链接)中时、TX 和 RX 天线增益设置为25dB、但似乎过高。 电路板上的天线在宽边方向(链路)表现出最大10dB 的增益。
3.2)如何从毫米波传感估算器生成 cfgfile (与 profile2de.txt 类似的文件)? 如果我单击"saveconfig "按钮、则文件是* JSON 扩展名。
3.3)我注意到 、在 SDK 用户指南 (Ch.3.4、第20页)中、profile2de/db.txt 文件中忽略了一些强制性命令。 因此、我想知道如何选择命令来构建所需的线性调频脉冲? 或者更好的是、如何构建线性配置文件以实现所需的检测性能?
3.4)是否有清晰的解释说明每个 Configuration 命令的作用?
3.5) 3.5) 在使用毫米波演示刷写 EVM 和毫米波高精度闪存之间、谁在创建配置文件有何区别? 据我所知、当电路板刷写了毫米波高精度 bin 文件(xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 和 xwr14xx_high_Accuration_MSS.bin)时、SDK 用户指南中的所有命令都不起作用、对吧?
4)校准:如果我的目标位于5.00米、但雷达估计为4.95米。 我是否可以在一定的距离内校准雷达(很明显、通过 COM 端口和线路命令)?
如果可能、刷写高精度 bin 文件的过程是什么?
我很抱歉,有很多问题,但我希望这对整个社会都有好处。
提前感谢、
Davide