This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:设置寄存器值以进行反射式 PPG 手腕感应

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671618/afe4490-setting-up-register-values-for-reflective-ppg-wrist-sensing

器件型号:AFE4490

大家好、

我目前正在从事一个项目、该项目使用 AFE4490通过手腕使用反射方法持续监测 HR 和 SPO2。 但是、我不确定必须为寄存器(即 LEDCNTRL1、TIAGAIN、TIA_AMB_GAIN 等)设置的理想值、以获得最佳结果。

我是否可以参考任何数据表来设置相同的值。

任何帮助都将得到深切感谢。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sarwesh、

    LEDCNTRL1、TIAGAIN、TIA_AMB_GAIN 等参数取决于用户肤色、年龄、种族的生物因素。
    这些参数还取决于机械因素、例如 LED 和 PD 之间的分离、玻璃厚度等 因此、没有适合所有用户的最佳设置。
    通常、您必须有一种算法来调整给定用户的这些参数。

    此致、
    Prabin