This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:采用 TO-92封装的环境温度测量

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671776/tmp468-ambient-temperature-measurement-with-to-92-package

器件型号:TMP468

您好、专家、

为了更精确地测量环境温度、我们是否可以在 TMP468设计中使用 TO-92封装代替 QFN?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    当然可以。 对于采用 TO-92封装的远程结 PNP、我们建议使用2N3906。

    谢谢、