This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:发送速度

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671623/tmp75-transmit-speed

器件型号:TMP75

尊敬的 E2E 会员:

IMP75AIDR 是否支持100KHz 的发送速度?

但斯克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    是的、TMP75支持100kHz。

    谢谢、