This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:照明驱动器板

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671612/opt8241-cdk-evm-illumination-driver-board

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

感谢您回答我之前的问题。   

我们计划制造 自己的照明器和驱动板、然后连接到当前的 OPT8241传感器板。 其目的是使用更强大的 LD/LED 来查看更远距离的物体。

以下是一些问题:

1)触发(集成)和调制信号 由 TFC 控制、我们的驱动板应具有两个主要功能:1.  响应这些信号;2. 在积分周期内输出适当的功率振幅。 TFC 将负责触发 驱动 器板并控制调制频率、对吧?  是否有可通过程序进行调节的功能?

2)如果1)为 true、这意味着驱动器板仅在接收到触发(积分)信号时驱动 LD/LED、然后将输出功率控制到特定水平、因为频率 由 TFC 控制。

  因此、驱动器板的输出功率等于3D ToF 系统估算器工具的峰值功率、对吧?

3) 3)我们   是否应该意识到我们的应用存在任何技术问题?

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)触发(集成)和调制信号由 TFC 控制、我们的驱动板应具有两个主要功能:1. 响应这些信号;2. 在积分周期内输出适当的功率振幅。 TFC 将负责触发驱动器板并控制调制频率、对吧?  是否有可通过程序进行调节的功能?

    >>正确。 您需要将 ILLUM_P 和 ILLUM_EN 连接到驱动程序系统。   ILLUM_P 是"触发器"、ILLUM_EN 是积分持续时间内有效的使能信号。  调制频率是可编程的。  请观看 本视频系列的第2.6、2.7和2.8节

    2)如果1)为 true、这意味着驱动器板仅在接收到触发(积分)信号时驱动 LD/LED、然后将输出功率控制到特定水平、因为频率由 TFC 控制。

    >> TFC 控制切换。  功率级别由驱动器源和 LD/LED 数量控制。

      因此、驱动器板的输出功率等于3D ToF 系统估算器工具的峰值功率、对吧?

    >> 3D ToF 系统估算器工具的峰值功率定义了触发打开时通过 LD/LED 的光功率。  要从光功率获取电能、通常需要将该数字至少乘以3、具体取决于照明设备的转换效率。

    3) 3)我们是否应该意识到我们的应用存在任何技术问题?

    >>我引用的视频和 此应用手册 应为您提供必要的信息。