This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3101:距离计算

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671594/opt3101-distance-calculation

器件型号:OPT3101

大家好、

通过 在 MCU 中实现距离、距离转换为{REG8[15:0]/(2^16)} *  光速/(2* 10MHz)

是这样吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    是的。 你是对的。 数据表第24页的公式7也对此进行了说明。

    谢谢