对此可能有影响的人员、
在我们的解决方案中、我们在 pga450中遇到了一些有关 EEPROM 保持的问题。 在下电上电后、pga450似乎擦除 EEPROM 值[11:30]的一定次数且为空;防止将 EEPROM 配置为配置执行任何进一步的测量操作。 看起来模块的标称行为是开启的、接收 UART 命令以进行测量并返回正确的值;直到在一个看似随机的功率周期数之后、EEPROM[11:30]为0x00。 我们使用自定义算法来计算 pga450使用的阈值、但似乎没有任何立即明显的存储器溢出源、我们不会写入 EEPROM、也不会在8051W 源代码中使用任何函数。 请告诉我过去是否出现过类似问题、是否存在现有解决方案。 感谢您的时间和支持、如果您认为项目源代码可以帮助您确定问题源代码、我将愿意在私人对话中分享该项目源代码。
此致
Armon Chojnacki