This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:帮助正确设计 IC

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490, AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671499/afe4403-help-to-right-ic

器件型号:AFE4403
主题中讨论的其他器件:AFE4490

我们正在开发产品。 产品包含 SPO2和脉冲感应。 这两个 IC 中有两个将提供精度的 AFE4490和 AFE4403? 因为它是一种医疗产品、所以它应该是准确的。 那么、哪种解决方案更准确且更具成本效益? AFE4403的成本低于 AFE4490。 要运行此操作,是否需要 DSP 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoesh、

    有关性能和精度、您可以参阅数据表、因为它包含所有此类信息。
    控制器的选择完全取决于您应用的算法。 如果您的底层算法需要大量的资源、您可能需要 DSP 控制器。

    此致、
    Prabin