This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:COM 端口

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670713/awr1443boost-com-ports

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

尊敬的先生/女士

当我插入 TI AWR 1443升压转换器时、仅 DS2 (5V) LED 亮起、NRST LED 熄灭。 根据用户指南、两个 LED 必须亮起。 此外、按照 TI AWR1443 BOOST 用户手册的说明、该器件应创建两个 COM 端口、但不会创建。 我还安装了 SDK。 我想知道、问题是什么?

谢谢、

Mohammad

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请告诉我们您使用的是什么电源

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    感谢您的回答。 我更改了适配器、现在它可以正常工作。

    此致、

    Mohammad