This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:了解 EVM 用户指南中的天线模式

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670638/awr1642boost-making-sense-of-the-antenna-pattern-in-the-evm-user-s-guide

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

您好、香榭丽舍

正如标题所述:IWR1642 EVM 用户指南(链接)的天线模式似乎表明、在90度时、天线增益 仍然 为-8dB、并且它的导通度超过90度。 当处于该角度时、波浪撞击 PCB 的情况如何? 在搜索更多信息时、我发现这个 e2e 论坛上发布了一个天线模式(链接)、当它在±90度停止时、这更有意义。 (我无法识别帖子、因为我通过 Google 搜索直接找到了 pdf 文件。)

您能否澄清如何在 UG 中读取天线模式? 谢谢你。

顺便说一下、UG 中天线模式的图例与文本不一致: 文本 在  水平平面(H 平面 PHI = 0度)中标记天线的辐射图、但在图中、PHI = 0度曲线标记为仰角平面。


谢谢、
François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francois 您好、

    我们将使用 EVM 的测量图替换 EVM 天线辐射图仿真图。  新的用户指南尚未发布。

    EVM 垂直安装(方位角测试)、水平安装(仰角测试)。  我们在孔径侧(0度)使用固定的 RCS 目标位置,然后使用高斯偏移角度。

    在 pdf 文档中、方位角测试为+/-60deg、仰角测试为+/-30度。

    我们绘制的是可视化工具场景中最强的反射与天线旋转器角度。

    Regardse2e.ti.com/.../Antenna-Measure-Report-SN5133000046.pdf

    Joe Quintal

    此致、

    Joe Quintal