This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:无线数据传输接口:用于无人机和其他应用

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, CC3220SF-LAUNCHXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669181/iwr1443boost-wireless-data-transmission-interface-for-drone-and-other-applications

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: CC3220SF-LAUNCHXL

尊敬的 TI 应用工程师:

从 IWR1443BOOST 无线发送数据需要哪种接口? 我们是否应该为 CSI-2或 CAN 接口寻找发送器/接收器? 如果是、TI 或其他供应商是否销售发送器/接收器模块?  我们希望最好通过 USB 在计算机上接收数据。   

谢谢、

William  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    IWR1443BOOST 是一款 BoosterPack、因此可与 TI 的任何 Launchpad 兼容。 我强烈建议将 BoosterPack 与 CC3220SF-LAUNCHXL 连接以用于 WIFI。 实际上、您可以查看用于不同类型无线接口的任何 SimpleLink MCU Launchpad。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的建议。 但是、我希望在不连接路由器和直接连接到 PC/笔记本电脑的情况下使用此功能、因为我们希望在户外或未连接到路由器的地方等不同环境中使用此功能。 支持蓝牙的 SimpleLink 解决方案之一是否更可行? 只是寻找一个开发时间短的解决 方案来取代当前的 USB 线对计算机数据链路;我对这些无线连接模块不太熟悉。   

    谢谢、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    我想说、WiFi 解决方案无疑是最可行的、尽管蓝牙解决方案也应该可用。 我强烈建议订购 Launchpad 以查看此解决方案是否适合您的应用。

    谢谢、
    Akash