This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:最小采样率规范

Guru**** 2610895 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670115/afe5808a-minium-sample-rate-specification

器件型号:AFE5808A

您好!

我希望在我们希望以8MHz 采样率运行 AFE5808A 的系统中使用 AFE5808A。 数据表规格的最小值为10MHz -我们已在8MHz 下测试了一个单元、看起来正常。 最小时钟频率是否与采样保持要求或 LVDS PLL (或两者)相关-如果我们验证性能是否正常、因为我们的应用以较低的频率运行可能会导致问题?

此致、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dave、

    我将与团队进行核实、并在明天返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在大规模生产中、我们必须考虑临界条件。 一些晶体管的速度会更快、有些晶体管的速度会更慢。 因此、它会影响 PLL 锁定下限。  

    许多器件都可以在8MHz 频率下工作、但我们无法保证所有器件在8MHz 的全温度范围内都可以正常工作。  

    您自己的产品在指定温度范围和电源变化中的测试程序可以涵盖此差异。  如果它通过了您自己的测试、应该是可以的。   

    谢谢!