This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75B:正常 功能

Guru**** 2611115 points
Other Parts Discussed in Thread: LM75B, TMP75, TMP75B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/671008/lm75b-o-s-feature

器件型号:LM75B
主题中讨论的其他器件: TMP75TMP75B

大家好、

如果我不打算在 LM75B 上使用 O.S 功能、我是否可以使引脚悬空?  此外、如果我不打算使用 O.S 功能、您会推荐其他器件吗?

谢谢、

黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    是的、OS 引脚(在类似器件上称为 ALERT)可保持悬空或接地。 切勿将其连接到电源。

    所有这些产品都具有警报输出。 我会推荐 TMP75或 TMP75B 而不是 LM75B。 这些产品具有更低的价格、更低的电流消耗和更高的精度。 它们都是引脚和软件兼容的。 如果您有其他感兴趣的参数、我可以推荐其他产品。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢任、

    如果我需要更多信息、我会告诉您。

    此致、
    Arthur