This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:水与地面演示中的一些问题

Guru**** 2610895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670716/iwr1443boost-some-questions-in-the-demo-of-water-vs-ground

器件型号:IWR1443BOOST

你好。

我在水与地面演示中遇到了一些问题。  

我想知道函数的名为"unwrap"的函数:

float unwrap(float 相位、float phasePrev、float *扩散相位可纠正性 Cum)

浮点调制系数;
浮子扩散相;
浮点散射相位模块;
浮点散射相位校正;
浮点逐步淘汰;

//增量相位变化
散相位=相位-相位上一个;

IF (扩散相> PI)
modFactorF = 1;
否则、如果(扩散相<- PI)
modFactorF =-1;
其他
modFactorF = 0;

扩散相模块=扩散相位- modFactorF*2*PI;

//保留+PI 与-PI 的变体符号  
IF (((扩散相位模块=-PI)&&(扩散相位>0))
散射相模块= PI;

//增量相位校正  
散射相位校正=散射相位模块-散相位;

//当增量变化小于截止值时忽略校正  
if (((衍射校正< PI)&&(衍射校正>0))||
((扩散相位校正>-PI)&&(扩散相位校正<0)))
扩散相位校正= 0;

//找到增量的累积总和
*diffPhaseCorrectionCum =*diffPhaseCorrectionCum +衍射相位校正;
相位输出=相位+*扩散相位校正 Cum;
返回逐步淘汰;

和 main.c 中的代码函数如下所示:

/////////////////////////////////////////////////////// 指数平均 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

phasePrev = phaseUpdated;
α= 0.5;
phaseUpdated = alpha*(outputFilterPhasy* outputFilterPhase)+(1-alpha)* phasePrev;
outSumEnergyPhaseWfm = phaseUpdated*1000;

MetricPrev = MetricNew;
α= 0.5;
MetricNew =(alpha*(confienceMete*confienceMetic)+(1-alpha*)* MetricPrev);
outConfMetric = 10*MetricNew;

rcs_value = sqrt (maxVal);
地磅值= Rcs_value + outSumEnergyPhaseWfm + outConfMetric;

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    方您好、

    虽然 TI Resource Explorer 上的大多数实验都需要毫米波 SDK 1.1、但本实验需要毫米波 SDK 1.0: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此外、doxygen 中定义了这些函数、对于 SDK 1.0、可以在以下位置(或类似位置)找到这些函数:
    C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw\docs\doxygen\html


    谢谢、
    Akash