请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 你(们)好,先生
我们希望针对 AMWR1642进行原理图设计、并参考 EVM 和原理图检查清单。
下面是一些问题
我们有一些未使用的引脚、例如 ADC/DPX/SPI_CS1引脚。 我们是否可以将其保持浮动?
谢谢
BR
Yimin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.