This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:目标距离与器件分辨率间的关系(FDC22xx、FDC21xx)

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668930/fdc2214-target-distance-vs-resolution-of-device-fdc22xx-fdc21xx

器件型号:FDC2214

你(们)好

我们的客户正在考虑使用 FDCxxxx 器件。 我在数据表上发现了一些我不理解的图形。

在图62中、每个输出速率都有一些曲线。 什么是 FDC22xx? 还是 FDC21xx? 还是两者都有?


据我了解、如果条件相同(传感器和环境相同)、距离和精度取决于分辨率和采样率。

我的理解是否正确?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的。 如果传感器、组件和所有其他系统级因素相同、则改变采样率/RCOUNT 将改变器件滤除的噪声量、该噪声量可与距离精度相关。

    有关图形的问题需要了解信噪比。

    图59-61的 y 轴显示了电容变化、这是有关给定传感器信号变化的信息、因此 FDC211x 和 FDC221x 也是如此。

    图62有一个距离精度的 y 轴、需要以下信息来绘制:

    • 每个距离的电容变化以在电容和距离之间形成曲线拟合(与器件无关):由图59-61提供
    • 每个距离的峰峰值噪声水平(取决于器件):未显示

    收集这些信息后、您可以通过将每个距离的峰峰值噪声转换为峰峰值毫米数来显示精度、这实际上是该距离处传感器的精度。 由于 FDC211x 的噪声电平被截断为12位(如果使用了+4位增益)、因此这张图对于两个器件看起来会有所不同。 在本例中、图62显示了 FDC221x、很抱歉未提及此信息。

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    感谢您的支持。
    我想更详细地谈谈我们的客户将要做的事情。 请告诉我您的电子邮件地址。

    此致、
    本志本