请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1312 尊敬的先生:
我们希望设计线圈和 LDC1312之间的差值长度。
例如、
如果线圈到 IN0的长度为5mm、则另一个线圈到 IN1的长度为20mm、此布局是否存在任何问题或问题?
两个线圈的尺寸如下所示。
D=8mm
10圈
2层
此致、
Hiroaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hiroaki 您好、
您可以使用 LDC 计算器工具中的远程传感器距离计算 器来检查它是否可接受。 这主要归结为传感器频率。 由于相位延迟更小、较慢的传感器频率可能会使器件和传感器之间的距离更长。 例如、对于低于~6MHz 的传感器频率、LDC1312最高可支持20mm、如下所示:
另外需要注意的一点是、应将电容器放在线圈旁边、以使交流电流保持在 LC 振荡电路的本地。
最棒的
Jiashow