This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:MMWMSS DemoMSS 毫米波配置失败、错误代码-13021

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669315/awr1642-mmwdemomss-mmwave-configuration-fail-error-code--13021

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:TPS7A8101

你好、冠军、
   我的客户在其1642板上的 SDK 1.1.0.2中运行了 mmwdemo、但发现演示失败、出现以下错误。 您能否帮助检查错误代码-13021的含义?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    由于尝试配置 BSS,API MMWAVE_CONFIG()返回此错误。

    您是否有关于客户运行演示的条件的更多详细信息?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、
      刚刚从客户那里获得、他们将 LP87524、TPS7A8101、TPS7A8801替换为其他供应商提供的 PMIC (输出为1.8/1.3/1.2/3.3V)。 是否有任何可能导致此问题的上电顺序要求?

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    他们是否运行预构建的二进制文件以及提供的(即未更改的)配置文件配置文件之一?  如果是、则是、这可能是硬件问题。  如果没有、则应尝试使用提供的二进制文件和配置运行。

     Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、
      感谢您的回复。 问题已解决。 根本原因是客户在 SOP 引脚上使用了一个低上拉电阻器、这导致芯片进入调试模式。

    谢谢、
    Adam