This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:5V 适配器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670514/awr1443boost-5v-adapter

器件型号:AWR1443BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

你好

我已收到 AWR1443升压、但我没有5V 2.5A 适配器。  如果我改用6V 3A 适配器、会产生问题吗?  

谢谢、

Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    请使用推荐的选项

    谢谢你
    Cesar