This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:电流计算

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668779/ldc1000-current-calculation

器件型号:LDC1000

大家好、

我设置4V 上的振荡振幅、 并且 Rpmin=5387、Rpmax=83111。 是否可以是使用 I_DIRVe=4V/(Rpmin+Rpmax)计算的电流?

电流是否约为45µA μ A?

此致

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    为什么要计算 Idrive?

    实际上有两个 Idrives、上限由 Rpmin 设置、下限由 Rpmax 设置。 您不会将 Rpmin 和 Rpmax 结合在一起进行计算。

    有关 这方面的更多信息、请参阅感应传感常见问题解答中的 Q22和 LDC1000顶部三个问题中的 Q3。

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho、您好!

    我想使用 LDC 1000实现接近传感器。 通过 Rpmin 和 Rpmax 寄存器、我们可以设置电流、当我改变 Rpmin 时、Rpmax 寄存器会改变电感的行为。 这意味着电感增加量在接近0mm 时减少。 因此、我尝试计算电流、以进行电感行为所解释的仿真。

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    可以提供更多说明吗? "电感行为发生变化"是什么意思?

    谢谢、
    Jiashow