This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:找不到驱动程序

Guru**** 2611255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669825/fdc1004evm-cant-find-driver

器件型号:FDC1004EVM

您好!

根据用户指南、我了解在 GUI 安装后应该会显示驱动程序向导。 不幸的是、它没有、并且我的传感器无法被识别。  

我应该怎么做?

最棒的

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    GUI 安装是否成功? 您是否已尝试扫描设备管理器上的硬件更改或使用计算机上的其他 USB 端口?

    如果器件在器件管理器上显示为除 EVM 以外的任何内容、则表示您缺少驱动程序。 在这种情况下、请尝试使用器件管理器和 C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2中的驱动程序手动安装驱动程序  

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho、您好!

    我手动安装了驱动程序、一切正常。

    最棒的

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    很高兴我能够提供帮助。 我将关闭此主题、因为问题已得到解决。

    最棒的
    Jiashow