This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:配置频率问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670327/opt8241-configuration-frequency-question

器件型号:OPT8241

大家好、我们希望开发基于 Opt8241的产品。 我们有如下问题、请帮助~
Opt8241-CDK-EVM 板具有5个内置的操作配置文件、我们发现所有配置都使用40MHz 和60MHz 频率。 Oopt8241-CDK-EVM 的频率是固定的? 或者我们可以更改频率以获得更好的性能? 以及如何确认?
voxelview 具有超宽范围配置文件、频率为25.5MHZ 和34MHZ。 根据我的理解,频率较慢,在提高频率时性能更好,例如50MHz 和60MHz。 对吗? 我想知道如何确定最佳频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、ToF 会对频率硬件寄存器进行噪声保存、而是对多个硬件时钟分频器进行协作以产生所需的频率。  在我们的 SDK 中、我们提供"mod_freq1"和"mod_freq2"影子寄存器、让您指定频率、代码在内部计算适当的分频值。  我们还提供了"不模糊范围"影子寄存器、让您指定不模糊范围、然后 SDK 计算所需的双频率组合、并根据频率计算硬件分频。  

    换句话说、您不能同时指定两个频率和不模糊范围。  如果这样做、不模糊的范围将覆盖您之前编程的频率。

    现在、在给定明确范围的情况下、有多个频率组合可以实现该范围。  该 SDK 在内部优先选择40MHz 和60MHz 组合。  因此您的观察结果。

    随附的 Excel 可让您了解如何实现其他频率组合。

    -Larrye2e.ti.com/.../8117.DealiasCalc_5F00_v2.xlsx