This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何设置 awr1642器件的新 CCS 工程? 取决于裸机或 SYSBIOS

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669832/awr1642boost-how-to-set-up-a-new-ccs-project-of-awr1642-device-depend-on-the-bare-or-sysbios

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642SYSBIOS

如何设置 awr1642器件的新 CCS 工程? 取决于裸机或 SYSBIOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 AWR1642具有两个处理内核(DSP-C674x 和 ARM - R4F)、因此您必须为每个内核创建一个项目。 创建 CCS 工程时、需要指定内核的名称。

    有关创建 CCS 工程的一般信息、请参阅:

    processors.wiki.ti.com/.../Projects_and_Build_Handbook_for_CCS

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    我想问、如何输出二进制文件.xe674和.xer4f? 因为我设置了一个 awr1642输出 二进制文件.out 的新 CCS 工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你

    我想问、如何输出二进制文件.xe674和.xer4f? 因为我设置了一个 awr1642输出二进制文件.out 的新 CCS 工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    扩展名.xe674由用户定义、默认情况下 CCS 将创建.out 可执行文件。

    我建议您首先为 C674创建一个项目、以便熟悉 CCS 工具和构建环境。 在 C674x 内核上构建和运行示例后、您可以在 R4F 内核上构建和运行示例。

    谢谢你
    Cesar