主题中讨论的其他器件: TDC1000
您好!
正在使用 tdc7200工作、正在读取 ToF 值我正在使用 上下文中指定的方法计算 ToF。正在使用测量模式2进行 ToF 计算以下是获得的值:这些值是正确的我如何验证这些值... ?
i)我还对 ToF 的单位感到困惑、我会得到第二个...? /毫微秒..... ? /微秒… ?
CONFIG1= 03
CONFIG2 =44
INT_STATUS=00
int _Mask =07
tof1 0.00117971
tof2 0.00554040
tof3 0.00059320
tof4 0.00671302
tof5 0.00059169
时间1 4795
时间2 5400
时间3 2388
时间4 12768
时间5 4760
时间6 17463
clkcnt1 4720
clkcnt2 22157
clkcnt3 2388
clkcnt4 26852
clkcnt5 2391
计算库1. 4753.
校准2. 9470
要计算流量测量值,我应该采用什么值...? 我想考虑5个停止脉冲…
此致、
Rashmi HM