This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:液位感应

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668950/fdc2214-liquid-level-sensing

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件:FDC1004

你(们)好

我们的客户正在考虑使用 FDCxxxx 器件、并参考以下应用手册 SNOA935A。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/snoa935a/snoa935a.pdf

在这种情况下、有两个传感器是液位传感器和参考传感器。 在这种情况下、配置使用哪种? (单端? 还是差分?)

数据表中提到了单路和差动的优势。

您在此应用中推荐哪种单端或差动?


另一方面、如果我们使用参考传感器、我们应该如何在差分配置下屏蔽参考传感器?

(我认为共模噪声可能正常、但每个传感器上的不同噪声都会受到影响。)

此致、

本志本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果如 SNOA935A 所示、将 FDC221x 用于液位、则建议采用差分设置。 SNOA935A 的图2显示了连接到 IN0A 和 IN0B 的电平传感器、而参考传感器连接到 IN1A 和 IN1B、总共进行4个电极和2次差分测量。
    如果使用 FDC221x、则没有 FDC1004等固有屏蔽驱动器。 如果您向系统添加屏蔽层、它应该是面向外部环境的传感器顶部的接地层。 但是、这将显著降低灵敏度、尤其是在传感器和接地层之间没有太多距离的情况下。 您还可以为接地覆铜使用网格状图案、而不是实心覆铜、这将减少传感器和接地之间形成的电容数量、从而提高灵敏度。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您的支持。

    >如果按照 SNOA935A 所示将 FDC221x 用于液位,则建议使用差分设置。 SNOA935A 的图2显示了连接到 IN0A 和 IN0B 的电平传感器、而参考传感器连接到 IN1A 和 IN1B、总共进行4个电极和2次差分测量。

     在 SNOA935A 的图2中,它可以看到4个电极和2个单端测量,例如以下配置。

    4个电极意味着2个电极为正极、其他2个电极为接地。 因此、有两个传感器。 是这样吗?


    另一方面、在以下应用中、您建议使用哪种类型的接近感应? (单端? 还是差分?)

    (在以下设计中、它应用了单端还是差分?)  

    http://www.tij.co.jp/product/jp/FDC2214/support#videoheader

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在图2中添加注释、以便更清楚地了解:

    对于接近传感应用、通常单端更好、因为您可以获得更大的传感器面积。 您可以参阅以下有关使用 FDC221x 进行接近感应的应用手册: www.ti.com/.../SNOA940

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    谢谢!

    此致、
    本志本