This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, TRF7960, TPS22860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669892/design-question

主题中讨论的其他器件:CC1310TRF7960TPS22860

您好!

我不知道我是否选择了合适的组、但我有一个设计问题。 我们目前拥有生产中的 RFID 读取器、具有 CC1310和低于1GHz 的中央系统链接。 一切都像魅力一样工作、但现在、我们要将其移至电池电源、并且我们需要传感器、以便在有东西进入接近范围时能够唤醒系统。 我们正在研究电容感应、我们看到很少有适合这种情况的选项、但我们对此技术没有任何经验。  

因此、我的问题是:

为此、建议使用哪种 IC?

场检测距离 CCA。 15-20厘米

2、由于我们已经有两个13.56MHz RFID 和433MHz CC1310、因此将影响传感器天线的电容

感谢您的支持、如果我错过了团队、您能给我一个合适的机会吗

Thx

Goran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goran、

    FDC2x1y 系列可在15-20cm 的检测范围内工作。 有关  这方面的更多信息、请参阅我们的电容式接近感应应用手册。 下面的原理图显示了连接到 FDC 器件的 INxA 和 INxB 引脚的 LC 振荡电路。 将 C 传感器设置为标称传感器电容。 为了提高 EMI 带来的噪声性能、您可以添加如下所示的铁氧体。

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 这正是我们现在所看到的内容、我只想确认我们已走上正轨。

    我们将把它与毫微功耗系统计时器、TPS22860开关、CC1310 MCU 和 TRF7960 RFID 结合使用。

    我们将尝试它、看看它是如何工作的。

    Thx

    Goran