This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:INA/INB 上半正弦波的行为

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669793/fdc2212-behavior-of-half-sine-wave-on-ina-inb

器件型号:FDC2212

尊敬的技术支持团队:

您能看到附加的文件吗?

我有一些问题和疑问。

1)

我看到半正弦波顶部的左移取决于 IDRIVE 的增加。

驱动 能力不足是否会导致此行为?

我想、预期的顶部应该是半正弦波的中心。

2)

INA 和 INB 之间的不平衡半正弦波。

我是否应该在 INB 上添加更多电容器以保持两者的平衡?

两个半正弦波应该具有相同的行为(差异只是180度的相移 )

3)  

要获得正弦波的高度、我是否应该调整 LC 振荡电路的值?

当前值:C=33pF、L=18uH

e2e.ti.com/.../FDC.pdf

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    这是传感器配置不平衡的结果。 您可以尝试通过向 IN0B 和 GND 添加电容器或将电极拆分成两半并将一半连接到 IN0A、另一半连接到 IN0B 来实现平衡。 要更改正弦波的振幅、您需要调整 Idrive 设置。 如果 Idrive 为25和31、则将信号过驱至2.17V 和2.9V、高于数据表中指定的1.8V 最大值。

    最棒的
    Jiashow
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho、您好!

    感谢你的答复。

     您的注释"通过向 IN0B 和 GND 添加电容器来平衡它"是否意味着下图?

    我应该尝试添加多大的电容器(pF)?

    几十或几百 pF?

     您的注释"将电极一分为二并将电极减半连接到 IN0A、另一个连接到 IN0B"是否意味着下图?

    如果我拆分一半大小、电容器值是否为一半?

    如果我有误解、您能否正确回答?   

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TTD、

    是的、您回答正确。

    对于第一种配置、从 IN0B 到 GND 的 C 值应与标称电极电容的值大致相同。
    对于第二种配置、电极电容应减半。

    最棒的
    Jiashow