请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOST、
您好!
我一直在寻找 AWR1642BOOST 和 AWR1443BOOST 板上的天线索引映射。 实际上、雷达的配置参数中有一些位用于确定将激活哪个 Tx/Rx。 例如、以下配置意味着使用4Rx 和1 Tx:
通道配置 15 1 0
您能告诉我电路板上每个天线相对于通道配置中的索引的相关索引吗?
此致、
莫斯塔法