This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:XDS110 UART 输入/输出

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669251/iwr1443boost-xds110-uart-input-output

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443ENERGIA

大家好!

我一直在使用 IWR1443高精度实验室、并使用 CLI 成功配置器件、并通过串行端口仿真器(CoolTerm)读取数据。  我已经能够更改输出波特率并重新编译、仍然可以看到正确的数据。  现在、我需要开始将这一点集成到遥测项目中、因为最终目标是摆脱 USB 主机(PC)并开始通过3.3V - 5V 串行(Rx、Tx)或 SPI 直接与器件进行交互。  我的最终目标是简单地编写 Energia sketch、让我能够读取从 IWR1443流式传输的值(或者我应该说从 XDS110?) 如 High_Accuration_Lab 中所示、但通过 UART 而不是 USB。

有人能否澄清并帮助我了解本实验中 IWR1443和 XDS110之间使用的通信类型、或者通常用于配置和读取值?

XDS110是否仅是此应用评估模块中的 USB 转 UART 转换器?  

我能否 用自己的 MCU 替换 XDS110、从 IWR1443读取流值并通过串行端口使用 CLI 命令?  (最好是在 XDS110转换为 USB 之前使用相同的串行端口、因此代码变化很小或根本没有变化。)   

很抱歉、如果这些问题中有一些错误的假设、但我非常希望在通过 CLI 通过串行端口而非 USB 读取流值和编写配置时能提供任何帮助。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如图所示、UART 和 JTAG 信号传输到 XDS110。 两个 UART 端口--配置端口和数据端口。 是的、XDS110将 UART 转换为 USB。

    XDS110还有助于支持用于 CCS 调试的 JTAG 仿真。

    您可以将 XDS110替换为 MCU。 参考设计 TIDEP-0091 在 IWR14xx 和 MCU 之间使用 SPI 通信。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    非常感谢您的回答。  我还有另一个问题、希望您还没有回答。

    [引用用户="Michelle Liu "]

    如图所示、UART 和 JTAG 信号传输到 XDS110。 两个 UART 端口--配置端口和数据端口。 是的、XDS110将 UART 转换为 USB。

    [/引述]Michelle、

    哪些引脚完全用于 IWR1443芯片上的 UART?  可以清楚地看到、RX1、TX1、RX2、TX2、RX3、 TX3未连接。  RS232 Rx 和 RS232Tx 引脚已连接、但在本演示中、这些引脚上没有发生任何变化。  使用上面的原理图、您能告诉我哪些引脚被视为"config port"和"data port"。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RS232Tx/RX 用于配置端口
    AR_MSS_LOGGER 用于数据端口

    此致、
    Michelle