This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:在调试模型中使用 xwr1443高精度演示实验室时出现一些错误

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670200/ccs-iwr1443boost-some-error-when-i-use-the-lab-of-high-accuracy-demo-for-xwr1443-in-debug-model

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我想在 xwr1443的高精度演示中检查一些值。 但我无法将调试模型与 CCS 配合使用、无法下载 xer4f 文件。 您能告诉我如何解决问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    高精度实验室文件夹下提供了用户指南。 请按照说明操作。
    首先尝试在您的 PC 上编译、还需要将 ccsdebug 刷写到闪存中。
    然后在 CCS 上设置目标配置并连接到目标。

    如果您仍有问题、请告诉我。 确保将您执行的步骤和快照发送给我。

    谢谢!

    此致、
    Michelle