This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:4个 AWR1243芯片级联板能否与 DevPack 和 TWS1400 EVM 连接

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670155/awr1243-can-the-4-awr1243-chip-cascading-board-connect-with-devpack-and-tws1400-evm

器件型号:AWR1243

您好!

如何级联4个 AWR1243芯片以提高 Tx 功率? 是否有可用于此目的的 PCB 或评估板?  

2. 4芯片级联板能否与 DevPack 和 TWS1400 EVM 连接、以便在 PC 上进行分析?

此致、

GP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前、TI 没有提供4个 AWR1243芯片级联板

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在开发一款4 AWR1243芯片级联 EVM、该 EVM 将在不久的将来推出。

    谢谢你
    Cesar