This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:通过外部处理器引导 AWR1243

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670109/awr1243-booting-of-awr1243-by-the-external-processor

器件型号:AWR1243

您好!

我们正在使用 AWR1243雷达传感器、因为启动过程是由串行闪存完成的。 除了 TI 的处理器之外、我们还能使用任何其他处理器(在本例中为 ARM cortex-A53)进行引导吗?因为我们已经使用了 TDA3x。 如果可以、您能给我更多有关它的详细信息(如果有文档或应用手册)。 请注意、我们将使用的 ARM Cortex-A53处理器将由 Free- RTOS 运行。  

谢谢、此致、

Prasanth S、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以使用各种处理器通过 SPI 引导 AWR1243。 您将需要将毫米波链接移植到该特定处理器。 DFP 封装中提供了毫米波链接

    www.ti.com/.../MMWAVE-DFP


    谢谢你
    Cesar