This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:如何级联多个 AWR1243BOOST 评估板+如何将其连接到 TDAx2/TDAx3评估板并进行测试

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670044/awr1243boost-how-to-cascade-multiple-awr1243boost-evaluation-boards-how-to-interface-them-to-tdax2-tdax3-evaluation-boards-and-test-them

器件型号:AWR1243BOOST
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

您好!

我刚刚开始使用 AWR1243BOOST。

我的最终目标是使用雷达传感器为特殊车辆开发环视应用。  

1.如何评估 AWR1243BOOST 评估板的功能? 我读出它输出原始 ADC 数据。

  如何以级联方式连接2个 AWR1243BOOST 评估板?  TI 是否已经提供了具有2个或4个级联 AWRBOOST1243的 PCB 板?

2.我可以连接到 TDAx2评估板的 AWR1243BOOST 有多少个以及如何连接它们? 我如何在开发过程中评估它们?

3.可以连接到 TDAx3评估板的 AWR1243BOOST 有多少个以及如何连接它们?  我如何在开发过程中评估它们?

请引导我、因为我是初学者。

谢谢、此致、

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请查看此 AWR1243级联应用报告
    www.ti.com/.../swra574a.pdf

    AWR1243Boost EVM 可使用随附的 Radar Studio 进行评估、该器件固件包可从以下链接下载:

    www.ti.com/.../MMWAVE-DFP


    我们建议您与 TI 销售代表讨论 TI 将来提供的 EVM。

    谢谢你
    Cesar