This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:由客户针对 LDC1614EVM 提出的问题制成的线圈

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM, LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/670077/ldc1614evm-the-coil-which-is-made-by-the-customer-question-for-ldc1614evm

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1101EVM

大家好、

客户希望使用 LDC1614EVM。 他希望使用 自己制造的线圈、而不是使用自己制造的线圈

在 EVM 中。 客户可以使用  自己制作的线圈吗? 如果他可以、您会解释如何执行此操作吗?

祝你一切顺利、

张美键

亚洲客户支持中心

应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mickey、您好!

    是的、如 LDC1614EVM 用户指南中所述、可以将不同的传感器与 EVM 配合使用() 。 我们所有的 LDC EVM 都支持此功能-以下是 LDC1101EVM 的图片(抱歉、我没有 LDC1614EVM 的图片):

    有关传感器设计的信息、请参阅传感器设计指南( http://www.ti.com/lit/snoa930)。

    此致、

    Christo