This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:使用不同频率的 TDC1000-TDC7200 EVM

Guru**** 2610385 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669851/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200-evm-using-different-frequencies

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我想使用2.4MHz 压电式、ı μ F 具有14cm 长的容器。 我想测量液体中的浓度。 我进行了一些配置、但结果不好。 您能否发送理想的配置或提供建议? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、长度为8厘米。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在此处参阅 TDC1000的常见问题解答: e2e.ti.com/.../3611.everything-you-need-to-know-for-ultrasonic-tof-liquid-coupled-collateral-tools-designs-faq

    有一节标题为“What settings should I use for my system?(我应该为系统使用什么设置?)” 其中包括有关配置器件的详细说明。 本文档的顶部还包含应用手册的链接、这些链接可帮助安装换能器以实现最佳操作、并提供有关浓度测量设置的附加指导。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道这些文档。 我想知道、使用2.4MHz 压电时为 ı m、因此我在 TDC_CLK_SOURCEL 中选择了 EXT_CLK 9.6MHz、并在 TX_FREQ_DIV 中除以4。 我认为是正确的。 但是当我选择4.8MHz 并除以2时,对于2.4MHz,我将获取不同的结果,而对于1MHz (外部时钟16MHz/除以16 和外部时钟8MHz 或板载时钟8MHz/8),结果是相同的。 原因是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您在 GUI 上选择 EXT_CLK 时、您实际上是否提供外部时钟? EXT_CLK 频率的 GUI 输入仅用于确保 GUI 在 TDC1000页面中计算正确的时间。 您必须为 EVM 提供外部时钟、并将时钟选择跳线设置为 EXT 设置、然后告知 GUI 您提供的频率。 在 EXT_CLK 设置中输入时钟频率不会为您生成时钟。 在 EVM 上、EVM 生成的时钟的唯一选项是 CPU 时钟或8MHz 板载时钟。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ı 将2.4MHz 压电式与 TDC1000-TDC7200 EVM 配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须在此处提供至少4.8mhz 的外部时钟:

    CPU 时钟只能高达2.0Mhz、而8MHz 时钟不能分频至2.4Mhz。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Scott