请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241 主题中讨论的其他器件:OPT9221、
工具/软件:Linux
尊敬的 TI 员工:
- 当我启用 phy_test 模式时,输出数据为0、0、1、2、3、... 255.........但当我正常测试时,输出数据是错误的。 我认为 OPT9221工作正常、OPT8241工作不正常、导致 LVDS 输出错误数据;或者 DDR 出现问题、导致 DDR 处理后的数据不正确。 是否可以检查 DDR 是否正常工作或 OPT8241是正常工作相关寄存器?
- 我们没有很多 OPT8241寄存器、可以为我们提供一些 OPT8241、OPT9221可以在没有光照的情况下验证某些寄存器的正常通信、为什么输出振幅和环境温度为0、除了饱和之外、该问题的原因、 还有其他原因吗?

- VD_IN 相关指令、我想知道 VD_IN 仅在从模式下进行配置吗? 此引脚在主模式下是否需要控制?
- 在测试 VD_FR、VD_QD、VD_SF、HD_QD 和 VSYNC 后、LVDS 输出波形速度会随着时间的增加而减慢、原因是什么、在软复位无法恢复后、OPT8241不能正常工作?
- 对整个数据采集影响的反馈信号? 是否可以在不使用照明和调制的情况下收集一些数据? 它是否对光敏感?
谢谢。
此致!
期待您的回复!
Kevin