This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:将 CAN_init()放入 xwr164x_MSS 中,有一些问题。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669212/ccs-iwr1642boost-take-can_init-into-xwr164x_mss-there-is-some-question

器件型号:IWR1642BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

首先、我 什么也不做。
这是毫米波演示可视化工具关注的数据。
开始时有一些数据。

第二,我做一些事情
我将 DCANAppInitParams 和 CAN_init  放入 xwr164x 中、
DCANAppInitParams 和 CAN_init 紧跟 UART_init ()。
底部有一些数据。

演示可视化工具中的正常数据


毫米波演示:/>%
已跳过

mmwDemo:/>%为 SDK 版本:01.01创建
已跳过

mmwDemo:/>%使用 Visualizer ver:1.1.0.1创建
已跳过

mmwDemo:/>%频率:77
已跳过

mmwDemo:/>%平台:xWR16xx
已跳过

mmwDemo:/>%场景分类器:best 范围分辨率
已跳过

mmwDemo:/>%方位角分辨率(度):15
已跳过

mmwDemo:/>%距离分辨率(m):0.044
已跳过

mmwDemo:/>%最大不模糊距离(m):9.02
已跳过

mmwDemo:/>%最大径向速度(m/s):1.
已跳过

mmwDemo:/>%径向速度分辨率(m/s):0.13
已跳过

mmwDemo:/>%帧持续时间(msec):100
已跳过

mmwDemo:/>%范围检测阈值(dB):15
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒检测阈值(dB):15
已跳过

mmwDemo:/>%距离峰值分组:已启用
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒峰值分组:已启用
已跳过

mmwDemo:/>%静态干扰消除:禁用
已跳过

毫米波演示:/>%
已跳过

mmwDemo:/>sensorStop
完成

mmwDemo:/>flushCfg
完成

mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1.
完成

mmwDemo:/>通道配置15 3 0
完成

mmwDemo:/>adccfg 2 1.
完成

mmwDemo:/>adcbufCfg -1 0 1 0
完成

mmwDemo:/>profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 70 1 256 5209 0 30
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 1
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置1 0 0 0 0 2
完成

mmwDemo:/>frameCfg 0 1 16 0 100 1 0
完成

mmwDemo:/>guiMonitor -1 1 0 0 1
完成

mmwDemo:/>cfarCfg -1 0 8 4 0 5120
完成

mmwDemo:/>cfarCfg -1 0 4 2 3 0 5120
完成

mmwDemo:/>peakGrouping -1 1 1 1 255
完成

mmwDemo:/>multiObjBeamForming -1 1 0.5
完成

mmwDemo:/>离合器拆卸-1 0
完成

mmwDemo:/>calibDcRangeSig -1 0 -5 8 256
完成

mmwDemo:/>extendedMaxVelocity -1 0
完成

mmwDemo:/>compRangeBiasAndRxChanPhase 0.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
完成

mmwDemo:/>measureRangeBiasAndRxChanPhase 0 1.5 0.2
完成

mmwDemo:/>sensorStart
调试:初始化校准状态= 0x7fe

完成

演示可视化工具中的异常数据


毫米波演示:/>%
已跳过

mmwDemo:/>%为 SDK 版本:01.01创建
已跳过

mmwDemo:/>%使用 Visualizer ver:1.1.0.1创建
已跳过

mmwDemo:/>%频率:77
已跳过

mmwDemo:/>%平台:xWR16xx
已跳过

mmwDemo:/>%场景分类器:best 范围分辨率
已跳过

mmwDemo:/>%方位角分辨率(度):15
已跳过

mmwDemo:/>%距离分辨率(m):0.044
已跳过

mmwDemo:/>%最大不模糊距离(m):9.02
已跳过

mmwDemo:/>%最大径向速度(m/s):1.
已跳过

mmwDemo:/>%径向速度分辨率(m/s):0.13
已跳过

mmwDemo:/>%帧持续时间(msec):100
已跳过

mmwDemo:/>%范围检测阈值(dB):15
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒检测阈值(dB):15
已跳过

mmwDemo:/>%距离峰值分组:已启用
已跳过

mmwDemo:/>%多普勒峰值分组:已启用
已跳过

mmwDemo:/>%静态干扰消除:禁用
已跳过

毫米波演示:/>%
已跳过

mmwDemo:/>sensorStop
完成

mmwDemo:/>flushCfg
完成

mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1.
完成

mmwDemo:/>通道配置15 3 0
完成

mmwDemo:/>adccfg 2 1.
完成

mmwDemo:/>adcbufCfg -1 0 1 0
完成

mmwDemo:/>profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 70 1 256 5209 0 30
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 1
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置1 0 0 0 0 2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.看起来您发送的第二个日志可能已被截断? 行后面是否有"mmwDemo:/>线性调频脉冲配置1 0 0 0 2 "?

    2.您能提供有关"异常数据"的更多详细信息吗?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现问题的关键所在。 它正在工作,非常感谢。