This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:内部 LDO 的性能如何?#39

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668296/awr1642-what-s-the-performance-of-the-internal-ldo

器件型号:AWR1642

大家好、

客户希望将 LP87524与 LC 滤波器结合使用、而不是 PMIC+LDO。

在 RF1.0电源轨中、他希望使用 LP87524输出1.3V 电源、并在 AWR1642中启用内部 LDO。 使用此电源解决方案时、射频性能有何影响?

在 AppNote swra577中、它仅测试 PMIC 输出电压为1V 时的性能并绕过 LDO 情况。

客户对内部 LDO 的性能很好奇。 我们是否有内部 LDO 的任何详细索引?

感谢你的帮助。

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    您是否希望从开关直接为射频电源提供1.3V 电压、并且仅使用内部 LDO 进行滤波? 在本例中、我们建议在1.3V 上放置一个 LC 滤波器、以滤除一些开关噪声、然后将其馈送到雷达器件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回复。
    是的、客户将在 PMIC-1.3Vout 和 AWR1642-1.3Vin 之间使用 LC 滤波器。
    但客户对内部 LDO 的性能很好奇。 请分享一些相关信息吗? 谢谢。

    此致。
    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wesley、您好!
    我们无法共享内部块详细信息。 由此给您带来的不便、深表歉意。

    此致、
    Vivek