主题中讨论的其他器件: TIDEP-0091、 IWR1443、 UNIFLASH
各位专家:
IWR1443BOOST 有两个方框图。
请告诉我们、哪一个是最新的?
1) TIDEP-0091
2) IWR1443BOOST 原理图、汇编文件和 BOM
此致、
Hitoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
IWR1443BOOST 有两个方框图。
请告诉我们、哪一个是最新的?
1) TIDEP-0091
2) IWR1443BOOST 原理图、汇编文件和 BOM
此致、
Hitoshi
e2e.ti.com/.../iwr1443_5F00_levelsensingdiagrams.vsdHelloHitoshi、
根据应用的不同、有几个不同的方框图。 我注意到您有 TIDEP-0091 、它是电平感应应用。 设计说明解释了开发过程中去年的系统选择。 IWR1443的设置在很大程度上取决于系统参数、如果考虑到功能安全、则取决于主机处理器和方法的选择。
TIDEP-0091图比 IWR1443 EVM 方框图新。
我添加了一个新的 Visio 图表、以便您可以对其进行自定义。
以下是一些考虑因素:
a)直流电源-有两种不同的 PMIC 实现、请参阅 SWRA577
b)主机处理器-我在图中向 MSP432添加了一些额外的信号、这允许通过 SPI 或进行数据传输
例如开箱即用演示 UART。 在新图中、SOP 引脚、nRESET、毫米波传感器控制可实现
客户在设计或制造期间添加 Uniflash 等功能。
c) MSP432所示的附加组件用于提供电流输出和 HART 外部控制/数据。
d)外部24V 至5V 电源由宽输入电压 TI DCDC 转换器提供给 LP87524 PMIC。 有一个 TI 应用
指南 LM536025、借助汽车用例、理想电压确实支持24V 工作电压。
e)向 MSP432添加了 PMIC 状态和 I2C 控制、这些是可选的
f) 为 MSP432和毫米波传感器提供电源监控
g)添加了毫米波传感器的错误、这会产生 GPIO 错误。 WarmReset 是另一个毫米波传感器输出
这是可选的。
此致、
Joe Quintal