请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
尊敬的先生:
我编译了一个示例 DepthCamera 成功、但无法运行、下面显示了错误消息
C:\working\DepthCapture\Build\Release>depthcapture.exe -v 0451 -p 9105 -s 109793
21099619 -f testing.vxl -n 1 -t depth
警告:摄像头系统:未找到或加载深度摄像头库。
检测到的设备:
未找到指定 VID:PID:序列号的有效器件
我已设置 \build\bin 和 \build\lib
环境变量路径中
是否有人遇到此问题?
谢谢