This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460:设置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669922/pga460-set-up

器件型号:PGA460

团队、

请帮助验证相应的设置:

我使用的是3.3V 的 UART 接口,并希望确保所有连接都符合 TI 的建议:

  • TXD 通过内部弱上拉连接到主微控制器的 RX
  • RXD 通过100kΩ Ω 电阻上拉至3.3V
  • SCLK 通过100kΩ Ω 电阻器拉低
  • 未连接的 IO、TEST 和 DECPL 引脚。  或者、我是否需要将测试拉低以确保3.3V 功能?

如果可能、请帮助确认或更正上述引脚连接说明。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    您已正确设置 TXD 连接。 对于 RXD 和 SCLK 连接、 PGA460 具有内部100kΩ Ω 上拉(用于 RXD)和下拉(用于 SCLK)电阻器。 您不需要为这些引脚使用任何外部电阻器。  

    IO、TEST、和 DECPL 引脚保持悬空是很好的。 如果保持未连接状态、TEST 引脚默认为3.3V 功能;如果您希望使用5V 功能、则只需要一个外部电阻器。 数据表第51页的图42 显示了引脚的内部下拉电阻器。  

    此致、