This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:对阻抗匹配电路有疑问

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669248/tdc1000-tdc7200evm-doubt-with-impedance-matching-circuit

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我无法理解使用开关作为 TS3A44159的阻抗匹配电路的工作情况、您能解释一下基本工作情况吗?  是否也可以使用穿孔组件对电路板进行重新设计?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    我将介绍本主题中各个组件的功能:

    应用手册中介绍了开关、该图中明确介绍了开关:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我已经了解了阻抗匹配电路的工作原理。 接口的主要作用是添加这些额外的组件、还是用于更大的用途(使用整个开关机制)? EVM 已经具有300pf 和200欧姆的组件、因此将它们重新放置在连接板中会导致任何问题?

    此致。

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    开关和无源组件都是阻抗匹配电路的重要组成部分。 如图所示、开关可确保 TX 引脚保持高阻抗状态、除非它们实际传输、以减少输出耦合到输入端的可能性、尤其是对于短程 ToF 测量。

    基本 EVM 上已有的组件用于设置 RX 侧 LNA 的增益以及 TX 侧的电流限制。 与阻抗匹配或减少振铃无关、如开关电路中的组件(在我链接的帖子中描述)。

    此致、