This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:添加了施密特触发器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669675/tdc1000-tdc7200evm-add-schmitt-trigger

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

在 TX 和 RX 路径中包含施密特触发器是否会导致更好的读数?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prudhvi、

    施密特触发器不会提高 TDC1000的性能。 它们通常用于将慢速边沿转换为快速上升边沿或清除噪声信号。 它还会将 RX 上的平滑正弦波输入信号转换为影响飞行时间的方波。

    确保良好读数的最佳方法是正确安装传感器并调整 TDC1000设置、以便在 RX 引脚的输入端实现最佳的信噪比。 如果需要增加来自 TX 引脚的激励电压、则应使用类似于 TDC1000-GASEVM BSTEVM 板上的拓扑。

    此致、