This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5851:模拟输入

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668599/afe5851-analog-inputs

器件型号:AFE5851

在器件启动期间、我的客户可能会在输入端看到一些瞬变。 数据表规定、模拟输入额定值为-0.3V 至最小值(3.6、AVDD3+0.3V)。 这似乎有点模糊。 您能告诉我输入中是否有 AVDD 的输入保护二极管、如果输入看到瞬态、它们是否能够处理任何电流? 如果它们能够处理电流、建议的最大电流是多少? 或者、是否存在不能用于处理瞬态条件的 ESD 电池?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    让我与团队核实一下、下周一会再与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、
    感谢您对此的帮助!
    我期待收到你的回复。
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、
    输入端只有 ESD 单元、没有其他保护电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、
    非常感谢您的帮助!
    祝你度过美好的一天!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Richard。 我要关闭线程。