This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:IWR 毫米波传感器问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669531/iwr1443-iwr-mmwave-sensor-question

器件型号:IWR1443

您好、香榭丽舍

请您向我们提出以下问题吗?

1) 1) 当我们实现"um"订单测量精度时,您能告诉我们 EVM 上的任何应用手册或参数条件吗?

2) 2) IWR1443BOOST 用例上的最大角度精度是多少?

此致、

Kz777  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kz777、

    1) 1)我不理解您的问题。 您是否正在寻找有关高精度检测算法的配套资料? TI Resource Explorer 上提供了两个此类实验。 生命体征可检测因 um 水平的心跳引起的胸部位移: dev.ti.com/.../
    此外、高精度实验室还可以在亚毫米级进行检测: dev.ti.com/.../


    2) 2)此问题取决于您的配置、因此我建议查看本文档、第5-6页: www.ti.com/.../swra549.pdf


    谢谢、
    Akash