This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:TMP75是否完全符合 I2C 协议?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669607/tmp75-does-tmp75-fully-comply-with-i2c-protocol

器件型号:TMP75

此部件是否完全符合 i2c 协议、特殊的以下特性。

3.1.16总线清零
在时钟(SCL)一直处于低电平的不太可能的情况下、优先程序是
如果 I2C 器件具有硬件复位输入、则使用硬件复位信号复位总线。 如果
I2C 器件没有硬件复位输入、对器件循环供电以激活
强制内部上电复位(POR)电路。
如果数据线(SDA)一直处于低电平、主器件应该发送九个时钟脉冲。 器件
总线保持在低电平的器件应该在这九个时钟内的某个时间将其释放。 如果不是、那么
使用硬件复位或循环通电以清除总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Longchang、

    TMP75不输出 SCL、因此它不能导致 SCL 卡在低电平。

    TMP75将在少于9个时钟周期或在下电上电时释放 SDA。 如果总线空闲30ms、它还将释放 SDA。

    谢谢、