This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300EVM-PDK:AFE4300器件 GUI 不工作(无错误消息)

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300, AFE4300EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/669311/afe4300evm-pdk-afe4300-device-gui-not-working-no-error-messages

器件型号:AFE4300EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:AFE4300

大家好、

在我的两台 Windows 10计算机中的一台计算机上、AFE4300 Device GUI 软件似乎已损坏。

这就是我在通过 USB 连接到计算机的 AFE4300EVM-PDK 启动它后得到的结果:

您可以看到、它不会返回任何错误消息。 如果在 AFE4300器件 GUI 运行时未连接 AFE4300 EVM-PDK、我本来应该会看到经典 Windows 弹出错误。

我还尝试下载并安装 Windows 8.1/Windows 10驱动程序(slrc428a)、但似乎没有任何变化。

我该怎么做?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lorenzo、

    此问题通常在 PC 未安装.NET Framework 3.5时发生。
    请按照链接中的第10.8节在您的计算机上启用.NET Framework 3.5。
    www.ti.com/.../slau480c.pdf