This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:圆形表面的扁平传感器线圈

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668346/ldc1612-flat-sensor-coil-over-round-surface

器件型号:LDC1612

嗨、大家好、

我使用 LDC1612来感测塑料缸上的铝带三角形、传感器线圈是平的。 塑料油缸在锁定齿上旋转、因此每个"齿"应该是铝三角形的特定部分、并且我只使用一个通道(一个线圈)。

类似于下面的三角形、但铝金属三角形、DX 缠绕在塑料圆柱上

是否不建议使用线圈感测气缸上的铝三角形的用例?

在铝三角形不平整的情况下、我是否可以期望在多个单元上具有类似的值?

编辑:
我注意到、在我的测试中、 如果我用线圈上三角形的细端接通传感器电源、并将其以步进方式移动到最厚的部分、则结果与从线圈上最厚的部分开始为传感器供电时的结果有显著差异、然后将其移动到 最滑的地方

这在禁用 AUTO_AMP_DIS 的情况下进行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    带三角形的圆柱体的图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的设计可以正常工作、但灵敏度较低。 我们的传感器通过平坦的目标或完全覆盖传感器的目标接收到最大的响应。 对于圆形/圆柱形目标、您可以考虑目标和传感器的不同方向、或使用绕圆柱体的挠性传感器。 请参阅 Target Size Matters 了解有关此功能的更多信息。

    为了确保系统间的可重复性、您需要考虑传感器到金属间距、机械倾斜和摆动变化的影响、并确保这些因素得到良好控制。

    最棒的

    Jiashow