This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612:输出数据饱和

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/668341/ldc1612-output-data-saturates

器件型号:LDC1612

您好!

我使用 LDC1612进行了一些工程、我的问题是 输出数据饱和。 以下是包含100个样本的图形:

以下是一些配置值:

C tank:100nF、Fref=40MHz、Ftank~120kHz

- 2个通道、第二个通道仅使用40MHz 时钟的频率  

- 振荡振幅为~1.4V

-通道0的 RCOUNT 和 SETTLECOUNT 设置为 maxsimum (ENOB = 20位)  

-通道1的 RCOUNT 和 SETTLECOUNT 设置为最小值

-时钟分频器设置为1

-振幅校正关闭

-通道扫描启用1和2

配置寄存器是最后写入的

- 每55ms 读取一次数据

-抗尖峰脉冲滤波器设置为1MHz

- 禁用自动幅度校正

-外部时钟源被置位

我会出什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    您能否澄清一下"输出数据饱和"的含义?

    如果您的图形上的平坦部分表示您正在多次读取相同的数据。 为了解决此问题、您可以使用 INTB 来指示何时完成数据转换以触发新的测量、而不是以55ms 的固定速率进行测量。 有关 这方面的更多信息、请参阅《电感式触控不锈钢参考设计》第2.3节。

    最棒的

    Jiashow